This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4520:稳定性问题 THS4520

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4520, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733804/ths4520-stability-issues-ths4520

器件型号:THS4520
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

将 THS4520用作 MFB 差分高通滤波器时遇到问题。 我尝试使用该器件堆叠相同的有源滤波器以实现硬滚降、原理图如下。

我发现、当与第二级隔离时、单级功能符合预期。 但是、一旦我在电路板上填充 C10和 C11、电路就会变得不稳定。 第一级的两个互补输出端都出现了一个固定振幅、范围在120MHz 至140MHz 之间的振荡信号。 然后由第二级放大、依此类推…μ H

是否有什么想法会导致不稳定以及如何解决?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    您可以附加 TINA-TI 文件吗? 我认为您可能需要一些隔离电阻来驱动第二级的输入电容。 您可以测量第一级(电感)的闭环输入阻抗、并将其与或第二级输入阻抗(电容器)进行比较、过频、并查找谐振交叉点。 然后、您可以确定要添加的最小隔离电阻。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    Sean 完全正确。 请注意、MFB 高通滤波器是不可忽略的、应尽可能避免!! 由于每个输入和输出之间存在直接电容路径(C4、C1、C6、C2、C10、 C7、C11和 C8)所有涉及的运算放大器都会看到巨大的容性负载、这会导致其相位裕度减小。

    我看到过一些设计、其中试图通过向 MFB 高通滤波器的一些电容器添加串联电阻来解决不稳定问题。 在您的应用中、这些将是 C4、C1、C6、C2、C10、 C7、C11和 C8。 您可以尝试该过程。 但我强烈建议您完全避免使用这种 MFB 高通滤波器拓扑!

    Kai