This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171和 LM6172的热阻

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733640/thermal-resistance-of-lm7171-and-lm6172

主题中讨论的其他器件:LM7171LM6172

我们有关于 LM7171BIM/NOPB 和 LM6172IM/NOPB 的问题。

我们想知道这些 IC 的热阻。

请告诉我们 Ψct 或 θjc。

    LM7171的 Ψct 或 θjc:? ℃μ V/W

    LM6172的 Ψct 或 θjc: ? ℃μ V/W

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    我已提交热建模请求、并将在48小时内传递这些参数。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    LM7171 SOIC (D)器件的 θjc℃(顶部)为62.4 μ A/W
    LM6172 SOIC (D)器件的 θjc Ω(℃)为52.4 μ A/W

    对于这两种器件、μ θjc (底部)不适用。

    此致、
    Rohit