This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111错误标志输出引脚工作不正常

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718822/xtr111-xtr111-error-flag-output-pin-not-working-properly

器件型号:XTR111

大家好、TI 和大家好、

我设计了 XTR111电路。 输出电流为4mA 至20mA。 它工作正常。 但我面临错误标志输出引脚的问题。 我附上了图。 以更好地理解电路。  

观察结果:在存在输出负载的情况下、EF 引脚也持续处于低电平。 因此 P MOSFET 栅极电压为0V。 MOSFET 处于打开状态。 因此 LED Aslo 持续亮起。 但我希望 LED 在输出端连接负载时熄灭、而在断开负载时亮起。  

MOSFET 规格: P 沟道 MOSFET -60V VDS 20V Vgs SOT-23,OTR--55C 至+150C

所以我希望大家明白我的问题,希望尽快作出积极的回应。

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    EF 引脚拉低的原因有3个:断线、高负载电阻或输出电压电平接近合规性限制。 您是否确定电路中没有发生这些情况?

    您是否测量了 EF 引脚上的电压或只是通过 LED 观察到状态? 您可能需要尝试将上拉电阻器的值降低到10千欧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    感谢您解决问题、这是因为上拉电阻较弱。

    普拉什兰特