This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:隔离电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719052/amc1200-q1-isolation-voltage

器件型号:AMC1200-Q1

AMC1200-Q1能否在60s 的情况下使用2000Vac 隔离电压? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您可以查看 AMC1200-Q1的绝缘特性表(数据表的第7.3.1节)、以查看完成了哪些鉴定测试以及执行了哪些生产测试。 您的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢你的帮助。

    是的,我确实检查了数据表, 我认为瞬态电压是一个快速且短的高尖峰,但是我不确定正弦2000Vac 是否施加瞬态电压4250Vpeak,所以请确认,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    生产测试仅限于1s、但资质认证测试适用于60s。 所有资质认证测试均符合您的要求。 您的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢。 我的应用是电动汽车的电流感应。