This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:适用于作为 INA146差分放大器电压跟随器的运算放大器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146, OPA2196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733810/ina146-suitable-opamp-as-voltage-follower-to-ina146-difference-amplifier

器件型号:INA146
主题中讨论的其他器件: OPA2196

您好!

我需要使用电压跟随器隔离 INA146的输入。 然后在该输入处对不同类型的测试对象进行反击。

您建议我作为输入的电压跟随器使用哪种操作方式、因此我不会破坏 INA146的精细属性。

输入信号将约为+12V、INA146的输出将连接到具有3.3伏电源的 ADC。 (0-3.3V 输入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ake:

    INA146具有高共模电压(VCM)额定值:VS =+5V 时为+40V、VS =±15V 时为±100V。 如果您打算利用此特性、我们的任何运算放大器都无法在相同的高压 VCM 范围内使用。 但是、如果施加的共模电压处于运算放大器可轻松适应的范围内、则建议使用。

    请看一下 OPA2196。 它可在整个频率范围内提供精确的直流性能、宽带宽、低噪声和良好的平坦开环输出阻抗。 当 OPA2196中的两个运算放大器部分作为缓冲器进行连接时、它们应该为 INA146的每个输入提供几乎相同的特性。

    您可以在此处找到 OPA2196数据表:

    www.ti.com/.../opa2196.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程