This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA237:开环增益最大规格

Guru**** 2950870 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733742/opa237-open-loop-gain-max-spec

器件型号:OPA237

您好!

我正在寻找 OPA237nA-3K 开环增益最大规格。

内部有80dB (最小值)和88dB (典型值)规格。 我是否可以知道该开环增益的最大规格是多少?

终端客户评估基于闭环增益、但由于闭环增益设计非常高、因此他们希望通过查看开环增益来确保其在运算放大器的能力范围内、因为这两个参数都是相关的。
因为实际运算放大器中没有无限增益。

或者、此开环增益参数是否有分布曲线/Cpk?

请尽量提供帮助、以获得建议、谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我们没有为 OPA237指定最大开环增益(AOL)、但它受限于电路设计和 IC 晶体管和无源组件的经处理电气特性所设置的限制。 根据来自原始表征的分布信息、该数据表明、在室温下、3sigma AOL 在大约99.7dB (9.66e4V/V)的最高输出、RL = 10k

    此信息以服务的形式提供、并不意味着 OPA237具有最大 AOL 值的任何保证。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程