This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:编程警报限值

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719158/ina3221-programming-alert-limits

器件型号:INA3221

我在确定在 ina3221上设置警报的正确方法时遇到问题。 数据表上显示这些警报是电流驱动而不是电压驱动,但示例仅提供电压检测设置。  

1)是否可以确认警报是当前驱动的(警告、严重不是电源有效限制)? 如果警报是当前驱动的、如何设置警报(请给出示例以计算警报)。  

2) 2) 如果电压驱动如何设置它、则假设为9伏。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 这些器件测量流经连接到 IN+和 IN-引脚的分流器的电流。 流经电阻器的电流会在电阻器上产生电压。 然后、该电压值存储在分流电压寄存器中。 因此、您可能会看到位于输入引脚之间的电压源示例。

    假设您想要将警告设置为1A、系统最大值为1.5A。 您可以通过获取最大 Vshunt 电压并除以最大电流来计算所需的分流器、得到0.1638V/1.5A = 109.2m Ω。 从那时起、您可以选择较大的电阻器110m Ω、最大可测量电流小于1.5A、也可以使用100m Ω、最大可测量电流为1.638A。 在本例中、我将使用100m Ω。 然后、根据该值、我将设置警告和关键值。 在这种情况下、为了在1A 时触发警告、分流电压需要为0.1V。 如果我的临界电流为1.2A、则该电流电平上的分流电压将为0.12V。 对于警告寄存器、您的值将为0.1V/40uV = 2500 (9C4h)、而您的临界值将为0.12/40uV = 3000 (BB8h)。