This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:TL081更换

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TL081, TLE2071A-Q1, OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719029/tl081-tl081-replacement

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件: TLE2071A-Q1OPA196

大家好、

您能帮我找到一个适合 TL081更换的好器件吗? 我  ℃!一个在功能上类似于 TL081的器件、但工作温度范围可达到-40~125 ̊ C

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下 TLE2071A-Q1。

    但是、"功能相似"到底意味着什么? 哪些参数对您的应用很重要? 使用 搜索功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我是指相同或相似的参数,例如单通道、高 SR...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLE2071A-Q1具有一个通道、其压摆率高于 TL081。

    “……” 意味着还有其他重要参数? 您是否实际知道为什么在原始设计中选择了 TL081? 是否有原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    如果您可以证明在您的应用中使用精密运算放大器是合理的、那么 OPA196可提供极高的直流性能以及与 TL081相似的交流和噪声性能、静态电流大约为1/10。 其额定工作温度范围为–40 °C 至150 °C 请注意、由于 OPA196是一款非常新的运算放大器、因此它不采用旧的 DIP 封装。 此外、由于其最大电压偏移为+/-100uV、因此它不提供或不需要偏移 N1和偏移 N2、因此其功能与 TL081类似。

    您可以在此处查看 OPA196数据表:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程