This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903MX/NOPB -需要最大额定负载电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719204/lm2903-lm2903mx-nopb---need-max-rated-load-current

器件型号:LM2903

您好!

我们有一位客户请求最大额定负载电流。

未在数据表中找到它、是否有人可以提供建议?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    "最大"电流由功率耗散和允许的最大 VOL 摆幅决定。

    电压("饱和电压")取决于负载电流、如 LM2903-N 数据表曲线图8 (第9页)所示。

    输出电流限制在大约18-20mA。

    则封装 thetaJA (170C/W)最终决定了最大功率耗散。 两个通道的绝对最大功耗为510mW。

    因此、您希望 VOL 尽可能低、以最大程度地降低输出端的功耗。