This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:替代产品

Guru**** 2390865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM2903, TLV1702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718309/lm393-replacement

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件: LM2903TLV1702-Q1

大家好、

我目前在一个分离式电源超级+/-12上使用 LM393AD、我刚刚注意到这个部件只能在0C 至70C 的温度范围内工作。  我现在正在寻找一款新的比较器、我看到了运行温度介于-45°C 至80°C 之间的 LM2903M。  这是一个好的替代产品、还是会推荐其他器件?

期待您的回复。

罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2903是 LM393的较高温度型号;因此在同一数据表中对其进行了介绍。

    总之、只需将您的要求(双路、集电极开路、24V、80°C)插入 搜索功能 、即可查看匹配的器件。 (LM2903是最便宜的…)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    我对比较器有点弱、但我觉得我发现了一个问题。

    如果 LM2903由+-12V 供电、并且比较器的输入在-12V 至+12V 之间摆动。 这是否意味着比较器超出其共模范围。 数据表中的引号"只要两个电源之间的电压差为2V 至36V、并且 VCC 比输入共模电压至少高1.5V、也可以使用双电源供电"。 这是否意味着我应该选择类似 TLV1702-Q1的轨到轨比较器?

    谢谢、

    罗克曼46.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393和 LM2903都要求输入低于正电源两个以上的二极管压降:

    如果您的输入电压较高、那么 您确实必须使用具有轨到轨输入的比较器。 (然后您的旧电路也不起作用。)

    (为什么要要求汽车评级? 按价格排序。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    只是为了确认我的误解、在 Farnell 和 RS 上搜索有时会误导您。

    您能否确认以下芯片具有相同的功能、可在+-12V 电压下运行并具有轨到轨、但一个是汽车规格、另一个是标准规格。

    * TLV1702AQDGKRQ1 -汽车

    * TLV1702AIDGKR -标准

    谢谢、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、"i"/"Q"是相同的温度范围、"Q1"表示汽车。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我能否确认我正在正确读取数据表、并且以下逻辑是否正确?

    *(Vin->Vin+)、然后 Vout 被拉高

    *(Vin-< Vin+)、然后 Vout 被低电平供电

    谢谢、

    罗克曼46.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、当正输入更正时、输出为正。

    您在数据表中从何处阅读了该内容?