This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:如何将 MSP430F5239#39 SPI 引脚连接到 USB2ANY

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5239, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733215/usb2any-how-can-i-connect-msp430f5239-s-spi-pin-to-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: MSP430F5239

大家好、

我正在使用 USB2ANY 连接器设计 MSP430F5239。 我不知道如何连接 USB2ANY 连接器上的 SPI CS 引脚。 SPI CS 的定义是什么? 我是否应该将 J4-9连接到 MSP430F5239的 P4.3 (SPI 从器件 TX 启用)? 谢谢。

此致、

一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    请注意、USBANY 不适用于与特定 EVM 配对的应用以外的任何应用。 USBANY 网页上列出了表明意图的注释、"USB2ANY 旨在与配对的 EVM 配合使用、但未获得作为独立产品使用的许可。 如需支持、请将您的问题提交至配对 EVM 的相应 E2E 论坛。" 如果 MSP430F5239是配对 EVM 的一部分、请联系 E2E 论坛以获取该 EVM。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我正在设计一个旨在与 USB2ANY 配对的 EVM、我想了解 USB2ANY 适配器上 SPI CS 引脚的功能。 这与 MSP430的 SPI 从器件 TX 使能引脚的功能是否相同? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    除了 TI 发布并在线提供的信息之外、我们没有任何有关 USB2ANY 的信息。 由于您是 TI 员工、我将从 E2E 中取消此项工作、并直接与您联系、讨论我们如何解决您的问题。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程