This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646EB:评估板

Guru**** 2897910 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646EB, LM3102, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733003/lmp8646eb-evaluation-board

器件型号:LMP8646EB
主题中讨论的其他器件: LM3102LMP8646

大家好、我正在使用 LMP8646EB 评估板 TI 工程师 Amy Le 在他非常感兴趣的视频中提出建议、无论如何、连接和测试该板 似乎无法正常工作。

问题是 LM3102 (或 LMP8646) 不会限制流向超级电容器的电流、而电流超过其2.3伏限制... 危险!

以下是我的问题:

1) 1)评估板开箱即可使用、是否已安装超级电容器的所有正确组件?  

2) 2)为什么用户指南建议为 LMP 8646 V+使用第二个电源 (LM3102 本身通过  JP1提供 Vcc 至 LMP8646 )

3) 3)是否需要连接 J2 VP?

谢谢你

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Massimo、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。
    1) 1)通常、我们的所有 EVM 都应开箱即用、并安装了所有必要的组件。 您是否在电路板上看到任何未组装的封装?
    2)我认为设计此板的人员希望让用户能够灵活地为器件使用两个不同的电源轨、因此包含了 JP1。 至于第1.2节中提到的两个电源、我认为作者打算说1个电源用于 Vin 至 LM3102、而另一个电源用于 LMP8646和 LM3102的 VCC 和 V+。
    3)除非您将电源连接到 TP5走线的其他部分、将 LM3102引脚16和 LMP8646引脚6相连、否则绝对需要将电源连接到 J2 VP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick、感谢您的回复。
    我找到的内容如下:
    e2e.ti.com/.../LMP8646EB 板已组装、但未配备正确的组件。 只有一个超级电容器、而不是两个作为手动报告。 这个单超级电容器具有双倍容量、但是调节所涉及的电压和其他组件值不同、我认为不会进行调整以符合新要求。

    我在评估板上更改了我在项目中使用的组件、例如超级电容器和一些电阻器、因此一切都正常。

    因此、对于未来的每个人都希望使用 LMP8646EB、请仔细检查、否则超级电容器将过压并在几秒钟内烧断。

    此致
    Massimo