This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811EVM:.stp 文件可用性

Guru**** 2580715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733155/drv8811evm-stp-file-availability

主题中讨论的其他器件:DRV8811EVM

你(们)好。

我想看看 DRV8811EVM 电路板是否有.stp 文件、或者至少有一个详细说明电路板尺寸、四个安装孔的位置和尺寸等的尺寸图

我期待所有可用的信息。

谢谢

Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    没有可用的.stp 文件。 我们应该有一些有关电路板的附加信息。

    我们将在明天之前搜索并发布我们的发现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    搜索后、我找不到可以提供的任何其他文件。 我可以提供以下信息、这些信息应该会有所帮助

    DRV8811EVM 的尺寸为:
    Y = 5500密耳 X = 4500密耳
    在以下位置有4个150mil 孔、它们距离每个角200mil:
    x=200mil、Y=200mil
    X=200mil、Y=5300 mil
    X=4300密耳、Y=200密耳
    X=4300密耳、Y=5300密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    非常感谢您提供的信息、非常感谢。

    此致

    Simon。