This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:缩放电流感测信号

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718727/ina233-scale-current-sense-signal

器件型号:INA233

您好!

我需要测量最大的直流电流 1A (启动期间)和100mA 额定电流。 绝对精度并不重要、只有在标称电流下的相对精度才是如此。

不过、为了能够测量整个范围、我需要15uA 的分辨率、并且在最大温度摆幅下还需要最大0.5 mA 的漂移 在25°C 的标称电流(100mA)下为-10/+35°C。

因此、我需要最大15PPM 电阻器和小于80m Ω、因为使用 INA233时的满量程为~Ω+/-80mV 分流电压。

在具有低 TCR 的低欧姆芯片电阻器中、没有很多电阻器可供选择。

我是否可以选择 100m Ω 电流检测、并使用1k+3k3对其进行分频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HKH、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  您可以这样做、但测量可能会出现较大误差。  下面我说明了分频器对各种误差源的影响。   使用1%容差的电阻器、您可以获得与左下方类似的测量结果。  即使使用完全匹配的分压器电阻器、这些电阻器也与器件的内部差分阻抗(每个输入大约为5k)并联。  右上角显示了内部阻抗对分压器的影响。  然后 、右下角显示了器件输入偏置电流产生的失调电压影响。

    因此、您可能需要考虑使用满足 PPM 要求且交货周期不长或成本过高的较低分流电阻器。  从我在 DigiKey 上看到的情况来看、您可能能够使用50m Ω。  或者、您可以考虑并联200m 和100m 以获得66m Ω 的电阻。