This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:INA250:用于电感负载(电机和电磁阀线圈)的电流传感器

Guru**** 2525440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823, INA250, INA260, INA253, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733219/ina250-ina250-current-sensor-for-inductive-loads-motors-and-solenoid-coils

器件型号:INA250
主题中讨论的其他器件:DRV8823INA260INA253INA240

您好!

我正在寻找合适的外部电流传感器来与 DRV8823电机驱动器配合使用、以实现全面诊断(电机开路、电机堵转或峰值电流、电机短路等)。  驱动双向电机和电磁阀的电压将为0至+12VDC PWM。  我一直在研究 INA260和 INA250。  由于采用数字接口、INA260非常适合、但采样频率最大为3.5kHz。  INA250采样频率范围为11至50kHz、这似乎更适合 PWM 电机信号。  电流传感器总体上不用于控制环路、而只是用于诊断。  INA250和 INA260均显示了 GND-0.3V 至+40V 的绝对最大共模电压范围。  GND-0.3V 似乎是难以提供保护的电压。  我知道 DRV8823已经具有反激式二极管、以便在电感负载(双向电机或电磁阀)关闭时保护自身、但我不确定 INA250或 INA260是否能够处理电感负载的关闭。

我可以在 IN+和 IN-上放置一个 schotty 二极管或 TVS 接地、但大多数二极管的正向偏置电压为0.5V 或更高(大于 INA250和 INA260的-0.3V)。  您对如何保护 INA250或是否需要 INA250有任何建议吗?  或者、您是否有任何其他监测电流的建议?

谢谢、

Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  我们通常不建议在   高侧或内联应用中使用 INA250来实现此线程所述的快速 PWM 信号。  如果您能够承受更大的空间、我建议您使用具有外部分流电阻器的 INA240。  但是、如果您绝对需要一个具有集成分流器的器件、并且可以等待一会儿、INA253将是一个很好的选择。  目前可提供 INA253样片、预计正式发布的总发布时间约为一个月。 INA240和 INA253都将为您提供更低的共模电压范围的空间。

    假设您决定坚持使用 INA250、或者只是想知道其他保护限制为-0.3V 的器 件的方法、除了您建议的 TVS 二极管之外、此线程还提供了一些其他方法。