This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3012:是否需要输入串联电阻器?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718919/tlv3012-is-input-series-resistor-needed

器件型号:TLV3012

如果 输入超过电源电压、TLV3012是否需要与输入串联一个串联电阻器来限制电流? 请勿在数据表中看到此信息。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    是的、如果输入信号超过电源电压、则需要使用限流电阻器。 Cou 可以在绝对最大额定值和脚注(2)中看到它。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    如果您可以保证输入不会超过电源电压、则无需使用电阻器。

    但是、如果信号来自非板载电源、或者来自另一电源系统的电源、则建议添加一些串联电阻以限制加电或断电序列期间可能出现的任何瞬态电流。

    我们的经验法则是每伏预期过压1k 欧姆。 因此、如果最坏的情况是5V、则添加至少5k 的串联电阻。

    如果所有器件都来自同一电源、位于同一电路板上、则无需使用电阻器。