This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLC300A:推荐的替代产品

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, THS6212, LM6171, OPA695, THS3061, THS3001, LMH6702, THS3091, OPA694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733140/clc300a-recommended-replacement

主题中讨论的其他器件:LM7171THS6212LM6171OPA695THS3061THS3001LMH6702THS3091OPA694

大家好、我想知道是否有人可以推荐线性 CLC300A 的替代器件。 感谢你的任何帮助。 此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我想到的是 LM6171、LM7171和 THS6212。

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的回复。 我附上了一份示意图,希望能有所帮助。 我想我必须坚持使用一个 CFA、并尝试了几次、但我没有获得足够的收益。 嗯、有趣的是、我无法保持足够的带宽。 这个 CLC300A 似乎为我提供了26左右的增益、我认为它仍然保持一个优于100MHz 的带宽。

    此致、

    Joe

    e2e.ti.com/.../CLC300A_5F00_Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    没有直接更换。 这些是(昂贵的)混合物。 它们的时代已经是吉线、但已经被现代单片器件所取代。

    是的、您应该使用电流反馈器件。 否则、您可能需要使用可能有点不稳定的高得多的 BW 电压反馈。

    CLC300的基本规格为-3dB BW、AV=+4时为105MHz、增益为+20、3000V/us 压摆率和2.9nV/Hz 噪声时为85MHz。 反馈电阻值应在500-1k 欧姆范围内。 反馈电阻器值设置电流反馈放大器的 BW。

    现在有几个器件可以与此匹配。 最初建议将 LMH6702用作"替代"器件、但电源电压最大为12V CLC300为30V (10V 最小值)。 还提供 OPA695、THS3001、THS3061和 THS3091 (THSs 为30V)。

    由于您将其与环路天线配合使用、我假设您不处理大输出信号摆幅、噪声是主要要求。

    环路的频率范围是多少? 这可能会影响根据1/F 转角产生的噪声选择哪个器件(高速器件在较低频率下噪声要高得多,而低"平带"噪声数可能在1MHz 下)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我感兴趣的频率范围是9kHz-30MHz。 我们使用+6V/-6V 电池组运行该器件。 我想添加一个电压稳压器以+5V/-5V 运行、因为输出仅为4Vpp。 我想尝试 OPA695、但尚未获得。 我们正在另一个产品中使用 OPA694、我已经尝试过。 我可以获得足够高的增益以获得1Vpp、并且仍然保持带宽、因此我一直尝试添加另一个放大器以达到4Vpp、但尚未找到正确的组合。

    谢谢、
    Joe