This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA637:增益带宽积

Guru**** 2446550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA637, OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718461/opa637-gain-bandwidth-product

器件型号:OPA637
主题中讨论的其他器件: OPA627

大家好、

客户询问数据表中 OPA637列表的 GBP (80MHz)为何与我们的图形不相关?  

我可以说的最好的是 大约60MHz。

那么、如何从图表中读取 GBP? 请您进行教育、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    对于 OPA637等解补偿放大器、在过零前出现第二个极点、增益带宽积(GBP)与单位增益带宽(UGB)不同。  因此、您必须查看大于1的闭环增益的带宽-请参阅下面的。

    例如,对于1000 (GCL=60dB)的闭环增益,有效带宽为60kHz,因此 GBP=GCL*60kHz=1000*60kHz=60MHz -请参阅上文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    感谢您的教学!!
    那么、为什么我们在 OPA637数据表中将80MHz 指定为 GBP?
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    从 G=10 (20dB)的情况来看、该图显示的闭环带宽为5MHz (因此 GBP=10*5MHz=50MHz)、而数据表将其列出为80MHz 这一事实来看、我相信 OPA637 AOL 与频率的图完全不准确、并相信 GBP 为80MHz (从 OPA627解补偿为因子5)。  尽管如此、这只是一个典型值、可能会随工艺变化变化高达+/-30%; 因此 、某些晶圆批次中的实际 GBP 可能低至56MHz 或高达104MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你和往常一样是个男人。 = O