This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:I2C 地址:是否将 SCL/SDA 用于 A0/A1?

Guru**** 2391235 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733011/ina260-i2c-addresses-using-scl-sda-for-a0-a1

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件:TIDA-01608

团队、

由于对地址引脚(A1/A0)使用 SDA/SCL 有任何限制、

根据 I2C 通信速度、是否会有一些问题来将 SDA/SCL 用作地址引脚的基准?

是否有任何已将 SDA/SCL 用于地址引脚的现有 TI 设计?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AnBer、您好!

    感谢您使用我们的论坛。 A0和 A1可配置为 SCL 和 SCA 线路、如数据表的表2所示。 您的客户在将 A0和 A1引脚连接到 SDA 和 SCL 引脚时是否遇到问题? 如果是这样、如果他将 A0和 A1连接到 Vs 和 GND、问题是否会消失? TIDA-01608使用户能够将 A0和 A1连接到 SCL 和 SCA。