This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:需要一个4-20mA 电流环路到电压转换器

Guru**** 2516190 points
Other Parts Discussed in Thread: INA196, RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732921/ina196-need-a-4-20ma-current-loop-to-voltage-converter

器件型号:INA196
主题中讨论的其他器件: RCV420

您好!

我需要4-20mA 电流回路至电压转换器 IC。 我可以使用 INA196吗? 它说它是高侧感应器件。 对于我的应用、输入4-20mA 电流环路来自外部传感器。  是否可以将此类输入应用到 INA196?

谢谢!

此致、

Anjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 INA196不建议使用上述应用;请建议使用推荐器件。

    此致、
    Anjan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjan、

    这通常由一个负载电阻器(负载)和一个运算放大器完成、如 RCV420数据表中所示。 您需要关闭电流环路。 这就是需要负载电阻器的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjan、您好!

    感谢您关注我们的 INA196。  上面推荐的器件 Kai 似乎是专门为您的目的而设计的。  但是、我认为您考虑 INA196是因为成本原因。  还有其他具体原因吗?  INA196可被用作一个高侧或者低侧器件。

    假设您有5V 电源、则可以利用12.5欧姆的分流电阻器从 INA196获得大约1-5V 的输出、电流范围为4-20mA。  但是、您应该注意到一些误差源。  该器件在4mA 时不会输出0V。  实际上、由于电压偏移误差、它在0mA 时不会输出0V。  还需要考虑其他误差。  如果您需要有关这些内容的更多信息、我建议 观看此培训视频。  此外、为了快速确定您在范围内可能看到的错误类型、您可以使用下图中显示的以下工具、该工具可在 产品页面的右侧找到

    最后、由于摆幅符合 V+规格、除非您为器件电源提供5.2V 电压、否则器件输出很可能不会达到5V。