This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:模拟乘法器的延迟

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716790/mpy634-latency-of-analog-multiplier

器件型号:MPY634

我能不能知道模拟乘法器 MPY634的延迟是多少?

我还可以将频率约为6GHz 的两个信号相乘吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth、

    MPY634具有"仅"10MHz 的带宽。 因此、您无法将6GHz 范围内的信号与 MPY634相乘。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikath、

    MPY634 是一款模拟乘法 器、此乘法器利用基极-发射极电压和集电极电流之间的对数自然关系来执行乘法。 它不涉及任何数字 电路、也不存在任何延迟、例如与模数转换器相关的延迟。 由于其设计 涉及由双极晶体管组成的模拟电路、因此器件中存在随频率增加的相移。 这对于任何放大器都是正常的。

    MPY634的工作频率限制为几兆赫兹的最大频率;因此、它不适合6GHz 应用。 您似乎需要一个能够在微波频率下工作的设备。 为该频率范围设计的二极管混频器似乎能够实现倍频。 我建议查看微型电路网站。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srikath

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis