This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:TLV6710

Guru**** 2928180 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6713, TLV6710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/733157/tlv6710-tlv6710

器件型号:TLV6710
主题中讨论的其他器件:TLV6713

数据表、2018年4月、表示绝对最大 VOUTA、VOUTB +28V、但在其他地方、它表示 VOUTA、VOUTB 标称值为36V。  哪一项是正确的、绝对最大值应=+40V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请遵循第7.1节"绝对最大额定值"和第7.3节"建议运行条件"中提供的规格。 这些是正确的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    28V 绝对最大值似乎就是答案。
    是否有人可以更新数据表、更正前页图中显示的上拉电压为10周前向凯晓承诺的36V。 此外、请更新修订历史记录以显示四月的更改和此请求的更正。 准确的数据表有助于我们不必浪费时间要求数据表说明。

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    无论电源电压如何、TLV6710和 TLV6713输出均可上拉至25V (28V 绝对最大值)。

    数据表已经过更正、并将经过签核以供发布。 希望更正后的数据表能在几天内发布在网络上。 修订历史记录现在是数据表标准的一部分。