This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549应用问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716405/opa549-opa549-application-questions

器件型号:OPA549

您好!

有一位客户希望使用 OPA549设计 一个线性电源并提供连续8A 输出电流。 例如、,0~4V@8A。此外、如果我们要并联 OPA549以增加输出电流、可以 连接多少个从器件(OPA549)? 还有其他限制吗? 例如、我们希望获得50A 输出。   请给我一些建议吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    对于8A 输出电流、电源电压必须比输出电压高5V。 这会导致 OPA549内的热耗散为5V x 8A = 40W! 结至外壳的热阻为1.4°C/W 因此、即使使用理想的散热器、结温也会增加1.4K/W x 40W = 56K。 在40°C 的环境温度下、这意味着结温为96°C、假设是理想的散热器! 由于现实世界中的散热器为1K/W、这将是巨大的、因此结温将会升高更多、增加40K 至136°C 这远远超出了为高可靠性应用推荐的范围。 因此、您需要为散热器额外使用风扇冷却。

    如果您的输出电压低于4V、则热耗散将更高、因为 OPA549上会有更多的电压下降...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    对于所述应用中 OPA549的功率耗散问题、Kai 绝对正确。 有人担心涉及一个主运算放大器和多个从器件的电路方法会使总电流高达50A。 几年前、我们为 TI 参考设计做了一些工作、该设计尝试将多个从器件与一个主器件结合使用。 事实证明、以更高电流运行的多个功率运算放大器的热管理是一个非常重要的问题。 还有其他一些小问题需要解决很长时间、TI 参考设计最终被放弃。

    有些高功率晶体管和 MOSFET 更适合处理50安培的电流。 功率运算放大器可用于驱动分立式晶体管。 必须从头设计这种性质的电路。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kailyn

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢