This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:级联 PGA

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA207, PGA103, PGA204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715106/pga204-cascade-pgas

器件型号:PGA204
主题中讨论的其他器件:PGA207PGA103

您好!

需要 PGA、增益选项1、2、5、10、20、 50、100、200、500和1000、增益误差在0.05%以内。 我无法获取任何 PGA (建议使用合适的器件型号)。 我通过级联获得了 PGA 204和 PGA 207、两者 都可以获得所需的增益。 这两个器件都是仪表放大器、我有以下澄清说明  

是否可以串联2个 PGAI。

2、增益误差、偏移误差和稳定性会受到什么影响。

此致、

普拉文·库马尔·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我建议将 PGA207与 PGA103结合使用、以提供额外的增益范围。 应支持您的所有增益选项。

    当然、如果您使用差分输入 PGA 作为第二个 PGA、则可以级联多个 PGA、确保其在您的应用中不会超出共模范围。  

    偏移和漂移都是双面分布(并且在两个单独的 PGA 之间不相关)。 您可以通过简单地对每个放大器的误差源求和来找到每种误差源的最坏情况值、但更有意义的组合可能是使用均方根方法组合典型值、因为两者都可以相互独立地移位。  

    这种情况下唯一不常见的问题是失调电压(以及相关的失调漂移)以输入为基准、因此必须根据配置的增益来考虑系统的总体失调电压和漂移。 例如、组合 PGA 的典型输入参考偏移为:  

    请记住、每个放大器的失调电压可能会随增益而变化。 可以对偏移漂移执行类似的计算。  

    由于增益误差作为一个产品累积在两个 PGA 中、因此无法轻松估算其典型漂移、 但是、最坏情况应该相当简单-总体增益误差将是(1-(1 + GE1)*(1+GE2))、其中 GE1和 GE2分别是 PGA 1和 PGA 2的增益误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex Davis:

    感谢您的回答。 PGA103增益误差高于我的要求。 总的来说、增益误差与 PGA204和 PGA207是一致的。 我无法看到"组合 PGA 的输入参考偏移量"的链接/图像。 请再次向我发送偏移详细信息或链接。


    此致、
    普拉文·库马尔·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    抱歉。 不确定之前图像未正确连接的原因:

    您可以级联 PGA204和 PGA207、只需将链中第二个放大器的(-)输入接地、并将第一个放大器的输出连接到第二个放大器的(+)输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex Davis:

    感谢您的回答。 我认为这将解决我的问题。

    此致、
    普拉文·库马尔·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis