This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:发生失真和不稳定

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544, LM675, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715216/lm675-distortion-and-instability-taking-place

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件: OPA564OPA544

随附 的是当前使用 LM675T 的电路部分的图。 运算放大器连接到散热器、并将死区固定到矢量板上的适当节点。 Vsig 是一种正弦波、可高达+/-0.5V、最高可达1MHz。 如果 Voffset = 0,则出现交叉“断续”,断续大约为2us。  随着频率的增加,它变得更加明显,正弦波变得“不太纯”。 频率似乎不会改变2us 交叉时间。 如果直流失调 电压(正或负)被添加到交流信号不超过0的位置、正弦波看起来很棒、信号和 LM685T 输出之间没有明显的差异。 如果使用 直流偏移增加到1.5A、则没有过零、高达200kHz、并且输出中没有任何明显的失真。 寻找具有最小穿越时间的运算放大器、以便能够实现高达20Khz (在最大50-200kHz 下更舒适)的运算放大器、正弦波输出中的纯度误差小于1%。

 

有趣的不稳定性、如果 DMM 与1欧姆电阻器负载串联以测量电流、LM675T 似乎变小、提供2A 直流输出并逐渐降低、它还显示大量噪声被添加到 Vsig +IN 线路中。 无论是否存在电容和电阻器连接器-IN 或+IN、这种行为都是相同的。 当使用 OPA544时、不会发生这种行为。 这似乎是可重复的。 不过、OPA544确实具有大约10us 的交叉断续模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claire、

    LM675的输出需要 Zobel-Network 1R/220n 才能稳定工作。 查看数据表。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    重复您的文本并添加注释:

    随附的是当前使用 LM675T 的电路部分的图。 运算放大器连接到散热器、并将死区固定到矢量板上的适当节点。 Vsig 是一种正弦波、可高达+/-0.5V、最高可达1MHz

    LM675可在内部补偿10V/V 及更高的闭环增益。 它可以设置为闭环增益小于10V/V、 但放大器必须经过仔细补偿。 数据表图 12显示了一个同相单位增益(+1V/V)缓冲器、应该使用该电路和相关的等式。 Kai 提到的 Zobel RC 网络也应包括在内。

    请注意、图 12补偿、即 LM675电路具有50kHz 的新增益带宽值。 这是对放大器进行重新补偿的结果。 您正在应用频率高达1MHz 的输入信号、对于重新补偿的 LM675而言、这肯定太高了。

    如果 Voffset = 0,则出现交叉“断续”,断续大约为2us。 随着频率的增加,它变得更加明显,正弦波变得“不太纯”。 频率似乎不会改变2us 交叉时间。 如果直流失调电压(正或负)被添加到交流信号不超过0的位置、正弦波看起来很棒、信号和 LM685T 输出之间没有明显的差异。

    LM675输出级通常在 AB 类下工作、并且会发生交叉失真。 在开环增益(Aol)非常高且相应环路增益较高的低频率下、AB 类交叉失真显著降低。 随着频率的增加以及 AOL 和环路增益的下降、交叉失真会增加、当使用 DSO 查看时、失真会变得更加明显。

    添加偏移将使输出远离0V、而一个或另一个输出晶体管灌入或拉取输出负载电流。 另一个晶体管 沿此行驶。  当输出晶体管提供输出时、它的工作电压为 A 类、并消除了交叉失真。

    如果使用直流偏移增加到1.5A、则没有过零、高达200kHz、并且输出中没有任何明显的失真。 寻找具有最小穿越时间的运算放大器、以便能够实现高达20Khz (在最大50-200kHz 下更舒适)的运算放大器、正弦波输出中的纯度误差小于1%。

    我们可以提供的最高增益带宽(GBW)功率运算放大器是 OPA564。 其典型 GBW 额定值为17MHz、 压摆率为40V/us、单位增益稳定。  由于其 GBW 大约是 LM675的3倍、因此其 AOL 将相对更高、输出到更高的频率、从而改善交叉失真。 请注意、OPA564 电源范围和最大输出电流 与 LM675不同、因此请确保它们满足您的需求。 您可以在此处找到 OPA564数据表:

    有趣的不稳定性、如果 DMM 与1欧姆电阻器负载串联以测量电流、LM675T 似乎变小、提供2A 直流输出并逐渐降低、它还显示大量噪声被添加到 Vsig +IN 线路中。 无论是否存在电容和电阻器连接器-IN 或+IN、这种行为都是相同的。 当使用 OPA544时、不会发生这种行为。 这似乎是可重复的。 不过、OPA544确实具有大约10us 的交叉断续模式。

    在这种配置中、似乎放大器没有得到适当补偿。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claire

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis