This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013:有人能告诉我 LT1013运算放大器的输出阻抗吗?

Guru**** 1791530 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1013, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718507/lt1013-can-anybody-tell-me-the-output-impedance-of-the-lt1013-op-amp

器件型号:LT1013
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

数据表似乎不包括此品质因数。

提前感谢。

此致、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以通过 TINA-TI 仿真进行估算。 在单位增益频率下将100µAp μ A 的正弦电流注入 LT1013的输出、并测量输出电压:

    这会得出大约26R。 因此、LT1013的开环输出阻抗约为26R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    LT1013是我们尚未获得测量的开环输出阻抗 Zo 的运算放大器之一。 我们看了总体设计、尤其是输出级设计。 这些信息让我们对 Zo 及其在整个频率范围内的行为有一定的了解。 通过执行一些计算、我们可以估算 Zo 并检查仿真模型是否正确。 虽然这种方法与测量数据不一样准确、但这种方法确实能让我们快速进入棒球场。

    测试了 LT1013 Zo 模型、并通过了其设计和偏置的合理性测试。 它应该足以进行一阶分析。 如果您发现您的分析结果有问题、请告知我们、我们可以进一步深入探讨。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我的 TINA-TI 有两个 LT1013模型、一个来自08/31/89/版本4.01 /"LT1013/301"、另一个来自07/18/90/版本4.03/"LT1013/5_1"。 两者的结果不同。

    我看到您有另一个模型。 您能告诉我您使用的是哪一个?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我测试了 TINA 宏中列出的两种德州仪器 LT1013模型、并获得了相同的 Zo 结果。 关键是将垂直 VOA 刻度设置为对数刻度选项。 然后 将垂直刻度重新标记为 Zo (欧姆)。

    这是我的 TINA 文件:

    e2e.ti.com/.../LT1013_5F00_30V-Zo-Test.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、尊敬的 Thomas! 我会检查它...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    LT1013是我们之前对输出阻抗进行表征的旧器件、因此遗憾的是我们没有该数据。 但是、鉴于架构、我认为它将在大约50欧姆的频率下具有多米诺的电阻抗。

    LT1013的模型实际上很旧、如果您看一下它的内部、它是一个非常简单的模型。 如果输出阻抗不是我们描述的参数、则不会显式对其建模。

    也许、如果您分享一些有关您的应用的信息以及您为何关注此参数、我们可以提供一些额外的指导。

    Kai、

    通常情况下、依靠模型、尤其是较旧的模型来获得数据表中未给出的特征数据并不是一个好的做法。 请记住、这不是器件真正的晶体管级模型、仅模拟某些块的行为。 模型通常会在网表中指定所包含的内容、如果未指定参数、则不应假设它也已建模。 如果不能根据数据表验证模型、我就不会依赖它。

    话虽如此、~50 Ω 电阻输出阻抗(请记住、Zout = Zo/(1+AolB)、因此在0dB 点 Zout = Zo/2)对于该时间的运算放大器而言是相当标准的、因此该特定模型可能不远。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、大家好、Zak、

    LT1013的模型是旧的、是的、但是它应该能够模拟交流输出电阻。 如我提到的、至少有一个估计值。

    这是30V 模型的摘录:

    这是5V 模型的摘录:

    顺便说一下、请注意、RO1和 RO2的值刚刚在两种型号中互换。 是否有拼写错误?

    当我仿真开环输出阻抗时、我会得到不同的结果。

    首先、模型 Thomas 使用:

    33.98dB 读数是输出电压除以输出电流的商、以 dB 为单位。 反转 dB 对数可得出50R。

    然后、这是 TINA-TI 的30V 模型的结果、该模型应与使用的 Thomas 相同:

    它还提供50R。

    最后、这是5V 模型的结果:

    是的、此模型不提供严格的结果、但仅允许估算开环输出阻抗。 但至少应该正确地说输出阻抗低于100R。 这种估计结果也可能非常有用。

    老实说,我真的永远不知道我是否可以信任一个模型。 许多模拟测试给我留下了一个血腥的鼻子。 因此、我在进行仿真时始终假设存在巨大的容差、并且在进行串联生产之前始终执行非常彻底的测量。 我了解到、只有一小部分参数建模...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢每个人的回复、他们非常及时、乐于助人。 我知道这是一个"古老的"运算放大器。 它用于我在510K 医疗设备应用中用作 FDA 参考的医疗设备。 我通过展示每个器件的源阻抗是相似的、来证明性能等效性(能够在1.5M 电缆上驱动信号)。

    感谢大家的回答。 这些信息将非常有用。

    此致、

    Jerry