This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:寿命至少为5年

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715830/ina194-longevity-of-at-least-5-years

器件型号:INA194

大家好、

我的客户 已使用 INA194AIDBVTG4开始新设计、您能否确认 该器件在未来5年内不会停产?

谢谢、此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    感谢您关注我们的 INA194。  据我所知,没有计划停止 INA194。  但是、我仍然需要与高层管理人员中的另一人进行检查。  然而、无论它是否不会被淘汰、我认为应该阅读以下 常见问题解答。  这概括了客户尝试测量在分流器上产生小于20mV 电压的小电流时可能遇到的一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    非常感谢、我们非常感谢您的帮助。

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    在这 方面 ,我们的立场是不让零部件继续下去。 根据高层管理人员的说法、我们为 INA194提供了很好的制造支持、并且有很强的需求。  因此、该器件看起来不像是很快就会停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、非常感谢您的澄清。
    很好的支持。

    此致、
    Shai