This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:INA226EVM 软件设置

Guru**** 2527640 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718226/ina226evm-ina226evm-software-setup

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226

大家好、

我们是否可以使用 USB-i2c 与 INA226进行通信? 或者 SM-USB-DIG 是必须的。

我的客户希望使用 INA226EVM 软件、他们尝试了 USB-I2C 工具。 但是 、它们的计算机无法与 INA226通信。 谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongbao、

    感谢您深入了解该论坛。 您可以使用 I2C 与 INA226进行通信。 要从 USB 转换到 I2C、您可以使用 INA226EVM 中的 SM-USB-DIG 或支持 USB 和 I2C 通信协议的备用微控制器。 如果您使用的设备与 SM-USB-DIG 不同、则很可能需要调整软件。

    计算机是否无法使用 SM-USB-DIG 或与其他中间设备通信? 它是如何失败的? 您能否提供错误消息或展开 GUI 显示错误信息的方式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick,

    感谢您的回复。 客户手头没有 SM-USB-DIG、我会要求他们申请一个、然后尝试、谢谢。

    东宝