This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:LMP91000和 LMP91002之间有何差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718456/lmp91000-what-is-the-differences-between-lmp91000-and-lmp91002

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: LMP91002

大家好、

除了电源电压范围和温度传感器外、LMP91000和 LMP91002之间有何区别?

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    正确、LMP91000上的电源电压范围和附加温度传感器是唯一的差异。 如果您希望在微控制器中因温度变化而实施信号校正、或者只想监测气体传感器周围的温度、则温度传感器非常有用。

    感谢您的提问!

    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    LMP91000具有可编程负载电阻 RL。 LMP9100具有固定 RL。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您指出这一差异、Kai。 您完全正确!

    Audrey