This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170-Q1:用于替代 LM1815的分立式解决方案

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA170-Q1, LM1815, OPA170, OPA191, LM2902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716523/opa170-q1-discrete-solution-to-replace-lm1815

器件型号:OPA170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM1815OPA170OPA191LM2902

大家好、

我的客户正在寻找一种汽车分立式解决方案来实现与 LM1815相同的功能、您能帮助提供解决方案吗? OPA170-Q1是否适合使用? 谢谢。

www.ti.com/.../lm1815

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    但两个芯片完全不同。 OPA170不包含单触发器。 例如

    客户为何对分立式解决方案感兴趣?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    OPA170可能可以用作您参考产品的放大器部分、但电路中的工作电压要高得多。 让我们了解客户需要的放大器的特定功能、我们可以提供更直接的建议。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    这是因为 LM1815没有通过汽车认证的版本。 因此、我们希望尝试使用符合汽车标准的器件来构建分立式解决方案。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    输入信号为正弦波、最小输入幅值为+/-233mV、最大输入幅值为+/- 180V、频率低于1kHz。 客户需要一种处理输入信号的解决方案、以获得与输入信号频率相同的 PWM 信号。 然后、PWM 信号与 MCU TIM 输入(计时器)连接、MCU 计算频率。

    您是否会帮助建议解决方案? 谢谢。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一本涵盖 PWM 发生器的电路指导手册-它不完全符合您的需求、但这是客户想要的波形类型吗? www.ti.com/.../sboa212.pdf

    否则、似乎客户确实在寻找一种过零检测器。 最困难的要求是宽输入电压范围、但我认为、由于创造性地使用输入二极管、您可以限制输入电压并创建您所需的波形。 不过、我认为比较器最适合此应用。

    让我知道您的客户正在寻找哪种类型的 PWM 输出。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们认为它应该用作过零检测器。 请分享您对如何使用输入二极管来处理宽输入电压范围的想法吗? 我们认为应该有缓冲放大器来处理这个宽输入电压范围、然后放大器输出进入比较器、对吧?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    输入信号的范围很大、就像信号来自电感式传感器一样。 对吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    是的、可变磁阻(VR)传感器、也称为磁性(MAG)传感器
    与电磁阀或直流类似、在永磁体(极点)周围缠绕线
    电机。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您能否为我们提供此传感器的数据表?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    客户没有从终端客户那里获得传感器数据表、他们只得到传感器输出信号说明:输入信号幅值是正弦波、最小输入幅值是+/-233mV、最大输入幅值是+/- 180V、频率低于1kHz。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为您的最佳选择是采用 LM2902或 OPA191等高电压运算放大器、并使用分压器将输入电压降低20、并在比较器模式下将分频信号馈入运算放大器。 您将获得一个方波输出、可将其用作过零检测器。 最好选择具有宽电源范围和相当低偏移的器件。 此外、您选择的器件不能具有背靠背输入二极管以实现正常功能。

    如下所示:

    最棒的

    Paul