This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111

Guru**** 2987160 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, XTR111, XTR115, AMC1301, ISO122, ISO124, ISO121, OPA333, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715192/xtr111-xtr111

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件:AMC1300、 XTR115、 AMC1301、 ISO122、 ISO124、 ISO121、 OPA333、 OPA388

以下要求使用的最佳器件是什么?

隔离式4-20mA 电流环路隔离器 、一个4-20mA 输入、四个4-20mA 输出均与输入隔离、彼此隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Larry、

    您是否需要2线或3线接口? 那么、每个4-20mA 回路是否会脱离其自身的回路电源? 如果我理解正确、那么您已经有需要连接的4-20mA 信号。 您可以做的一件事是在环路中插入一个分流电阻器、并使用4个隔离放大器、如 AMC1300或 AMC1301、为每条线路生成一个隔离电压。 然后、您可以将其中的每一个运行到一个 XTR 中、以生成您的循环。 这里有许多器件可以工作、具体取决于您的系统需要什么。 XTR111非常适合3线应用、如果您需要2线、则可以使用 XTR115。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    感谢您 提供信息。  我相信、由于我有一个3线应用、因此 AMC1301和 XTR111将对我有所帮助。  我对 AMC1301的输入侧有一个问题。  由于我将有4个隔离通道、我能否使用一个具有单个分流电阻 器的 AMC1301、然后并行 连接来自分流电阻器(VINN 和 Vinp)的信号来驱动其他3个 AMC1301?   我不想遇到 加载 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Larry、

    您可以将它们全部绑定到同一个分流器、但根据分流电阻器的值、可能会有一些轻微的负载影响。 您将需要确定可以承受的值。 AMC1301的差分输入电阻为22k Ω。 因此、将4组合在一起会得到5.5k Ω 的净电阻。 如果您使用10欧姆电阻器将20mA 转换为200mV、则会导致分流电阻发生轻微变化。 要考虑的另一个影响是、每个放大器的偏置电流将流经该电阻并产生稍大的误差、但由于分流电阻较小、因此该影响也应可以忽略不计。

    我忽略的一个细节是、除 ISO121、ISO122和 ISO124系列外、我们产品系列中的所有模拟隔离放大器都具有全差分输出。 这意味着您还需要 INA 或差动放大器来执行差动至单端转换。

    另一种方法是在如下所示的配置中使用类似 HCNR200的模拟光隔离器:

    在这里、您的输入环路中需要其中4个电路、因此您必须确保为所有器件提供足够的合规性余量。 对于低电压直流精度、您可以使用 OPA388或 OPA333等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis