This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:使用 OPA2192测量高电流

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA209, OPA211, INA188, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715357/opa2192-measure-high-current-with-opa2192

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA209、 OPA211、 INA188、 INA828

您好!

我们的客户希望使用 OPA2192来测量高电流。 最大电流为200A。 但噪声非常高、无法识别正常信号。

有关图的详细信息、请参阅附件。

我的问题是:

1.如何抑制架构中的噪声?

2.您是否有测量200A 电流的方案?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    降低噪声的最简单方法是尽可能限制带宽。 您可以丢弃的带宽越多、您在输出端看到的总噪声就越小。 在同相配置中、噪声增益将仅滚降至最小0dB。 我假设您以高增益运行、因此这可确保较高频率的噪声分量不会看到与信号相同的增益、但如果您希望实际衰减噪声、则还需要在输出端使用低通滤波器。 不过、您在设计时必须小心、因为您很容易导致运算放大器变得不稳定。

    还可以并联多个级以对噪声求平均值。 通道数量的平方根有效地降低了噪声。 但是、这样做通常是不切实际的。

    如果您无法将噪声降低到令人满意的水平、则需要找到一个较低噪声的器件。 像 OPA211或 OPA209这样的器件可以正常工作。

    通常、当您使用此类高电流电平时、接地平面上的寄生电阻会开始成为一个问题、而当您进行低侧测量时、您可能会发现电路板上的"接地"实际上并不相同。 因此、通常最好使用高电流进行差分测量、以便确保仅测量分流器两端的电压、不包括任何额外的接地反弹。

    有一个适用于200A 测量的 TI 参考设计、其中还包括隔离功能。 您可以在以下位置找到它: www.ti.com/.../tidubv1a.pdf。
    您还可以改用集成仪表放大器、如 INA188或 INA828。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis