This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:amc1200和 amc1200b 之间有何区别?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/718202/amc1200-what-is-the-difference-between-amc1200s-and-amc1200b

器件型号:AMC1200

您好、先生:

     amc1200SDUBR 和 amc1200BDUBR 之间有何区别?

在数据表中,封装 thpe、封装图、SPQ 是相同的。

   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Minlong:

    AMC1200S 和 AMC1200B 之间的差异在于绝缘特性。 请参阅数据表的第7.3.1节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom:
    谢谢。 顺便说一下、中国网站下载的规范没有这种不同的描述。 英文网站下载包含此说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Minlong:

    感谢您告知我们。 我将看到我们可以做些什么来修改中文版本。