This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:TLV316IDBV

Guru**** 2505245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716064/tlv316-tlv316idbv

器件型号:TLV316

您好、E2E 团队、

我需要评估我的设备的 MTTFd、为此我需要您的帮助。

根据 SN29500对 MTTFd 进行评估。

是否可以完成附加的文件?

您能否精确地确定 AOP RRIO TLV316IDBV 中包含的晶体管数量?

感谢你的帮助、

此致、

Bertrand。

e2e.ti.com/.../MTTFd_2D00_parameter_2D00_TexasInstruments.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要它?

    www.ti.com/.../estimator.tsp

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    实际上、它错过了一些根据 SN29500评估 tne MTTFd 的参数。

    因此、如果您给出 TLV316中包含的晶体管数量、我可以使用通用计算 :

    Siemens 标准 PT       PD PU           PQ
    元件 FIT (ref)->
    LREF
    Qj、1 [°C] 页面 计算公式 自发热
    [k](请参阅[8])
    P 参数 A EA1 EA2. Qu、参考     u UMAX UREF/Umax C2 C3  

      CMOS-OP
    (交易号30-300)
    4. 45. 8. fit=FITref*FT*FD 15.   0.9. 0、3 0、7 40 2.              
      CMOS-OP
    (转账号300-3k)
    8. 45. 8. fit=FITref*FT*FD 15.   0.9. 0、3 0、7 40 2.              
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertrand、

    您要查找的信息必须离线讨论。 您可以接受我的朋友的请求吗?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了提供更多信息、请参阅此主题的常见问题解答主题:
    e2e.ti.com/.../2640348

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的设计中、我使用的是 MC33161DMR2G、数据表的第一页中提到了晶体管的数量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertrand、

    其他公司可能会选择稍微有所不同的做法、但 TI 政策是该信息需要签订 MIC NDA。 如果此信息对您的工作至关重要、我很乐意继续离线讨论此内容。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertrand、

    MC33161是一款非常旧的器件、其日期与数据表中提供组件数量的时间段相当一致。 我甚至还记得 TI 提供的旧数据表、其中包含组件数。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai 和 Paul:
    最后、www.ti.com/.../estimator.tsp 中提供的 FIT 解决了我的问题。
    感谢您的支持。
    BR
    Bertand。