This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP513:如果未使用电压/电流感应、如何连接 VIN+/VIN-?

Guru**** 2387980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP464, TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716941/tmp513-how-to-connect-vin-vin--if-voltage-current-sensing-is-not-used

器件型号:TMP513
主题中讨论的其他器件:TMP464TMP461

大家好、团队、

只需符合您的一个问题。

 如果未使用电压/电流感应、如何连接 VIN+/VIN-? 只需将2个引脚连接到 GND、还是保持悬空?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢任何人能回复。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    这些引脚可保持悬空或接地

    您是否考虑改用 TMP464?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 TMP461目前也在评估中。

    Johnny