This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4022:THS4022高速运算放大器放大问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715469/ths4022-ths4022-high-speed-op-amp-amplification-issue

器件型号:THS4022

e2e.ti.com/.../VGA_5F00_SPLITTER-SCHEMATIC-.pdfe2e.ti.com/.../VGA-SPLITTER_5F00_TOP-PLACEMENT.pdfe2e.ti.com/.../VGA-SPLITTER_5F00_BOTTOM-PLACEMENT.pdf

你好,先生

             我们在我的项目中使用 THS4022ID 运算放大器。 这里我们将一个 VGA 输入拆分为两个 VGA 输出(使用 THS4022ID)。

红色输入信号摆幅高达384mV。 但我的输出信号电平位移为1.6V、但我的输出侧没有信号摆幅。

因此、我在显示器上的输出仅为空。

我请求您帮助我进一步调试以解决上述问题。

在此附上我的输入、输出波形以及原理图、布局。

谢谢、此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan、

    THS4022需要最低10的增益才能稳定工作...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmanan V、

    Kai 正确、您仅使用增益=2。 如果您看看该放大器的 AOL 或开环增益、这是数据表图5中的蓝色线、您将看到斜率在大约20dB 时从-20dB/十倍频变为-40dB/十倍频、或者增益为10V/V 这种类型的放大器称为解补偿或非单位增益稳定放大器。 您可以将 R40、R37等增大到至少4.5k、放大器将在10V/V 增益下开始工作、或使用单位增益稳定的其他放大器。

    此致、

    肖恩