This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA192:偏置电流模型似乎不正确

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA192, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716270/tina-spice-opa192-bias-current-model-seems-not-correct

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA145

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我的客户发现我们的 ibias 模型似乎不正确、专家能否帮助验证这种检查 ibias 的方法是否正常。

如果不是、建议的方法是什么?

OPA192和 OPA145是相同的。

谢谢。

Andrew

e2e.ti.com/.../OPA192_2B00_OPA145_5F00_Ibias.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    当 Vcm = 0V 时、IB 的值正确、如所附图像所示。 但是、IB 与 VCM 尚未在我们的当前架构中建模、因此仿真中的特征将比实际器件中的特征更糟。

      

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时查看以下论坛:

    它讨论 Vos、但我相信这两个参数都是相关的。