This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4601:如何在我们的数据表中读取输入失调电压规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716238/ths4601-how-to-read-input-offset-voltage-spec-in-our-datasheet

器件型号:THS4601

大家好、

客户对 THS4601数据表规格有一个快速问题。

客户想知道他们的系统环境温度是否可以达到80C。

要确定总输入失调电压、应直接参考5mV (-40~85C)或4mV (25C)+ 10uV/C (漂移)*(80C-25C)。

如何阅读我们提供的此规范? 谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    由于平均失调电压漂移规格仅为典型值、没有最大值、因此最坏情况下的最大输入失调电压规格为5mV。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    这是否解决了您的问题? Kai 正确。

    器件将具有许多高达+/-4mV 的不同25C 失调电压、其中大多数器件的漂移仅为10uV/C 但是、在85°C 时、5mV 是允许发运的最差偏移。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。