This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7701:0.1V/us 输入的压摆率受限?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7701, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716581/lmp7701-slew-rate-limited-for-a-0-1-v-us-input

器件型号:LMP7701
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、我将 LMP7701用作增益为249k Ω 的跨阻放大器。  当我向同相端子施加信号时、我希望通过反馈操作在反相端子上看到它-这种方法通常用于电化学。   µs 这个电路、当我向同相端子施加一个上升/下降时间为10 μ s 的方波时、我会看到反相端子上的分段式上升沿和下降沿-信号很好地跟踪输入大约0.6V、然后斜升。  我猜这是压摆率 µs、但 µs 的 dV/dt 仅为0.1V/μ s、而 LMP7701的典型压摆率约为1V/μ s (AV =+1时)。

电源电压为±6V。 跨阻放大器上的负载与另一个 LMP7701的输入电容并联为20k Ω。   有一个与249k Ω 反馈电阻器并联的20pF 电容。

感谢您的任何建议!  ——Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    互阻抗放大器可将施加到反相输入的输入电流(而非输入电压)转换为输出端的电压。 但是、您描述它的方式只不过是一个具有反馈电阻器的跟随器、因此输出应该只是跟随输入(无增益)。  输出端电压斜率的变化很可能是由转换升压电路引起的。  请展示您的原理图-一张价值数千字的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    在 TINA-TI 仿真中、只有当从 LMP7701的反相输入端连接到信号接地端的电容超过1nF 时、才会发生这种情况。

    这突出了展示完整原理图的重要性、正如 Marek 已经提到的...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 很抱歉、我没有附上原理图。 在任何情况下,问题都会得到解决。 我确定、由于反相端子上具有高增益和相当大的电容、互阻抗放大器受施加信号的快速上升沿和下降沿的控制。