This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240 -无输入信号时的输出波动

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715867/ina240-ina240---output-fluctuation-with-no-input-signal

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA282

您好!

我使用 INA240进行参考设计(www.ti.com/.../tidrro9a.pdf)中提供的直流电机电流纹波检测

我现在面临的问题是、系统可以完美地运行几个周期、然后我观察到高频脉冲在实际信号上重叠。

在这种故障情况下、INA240的输出会发生变化、而不是即使没有电机电流也保持不变。   

该系统类似于 TIDUCQ9A (小型天窗电机模块参考设计)、但我使用 DPDT 继电器来控制电机方向、而不是使用 H 桥驱动器。

有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Partha、

    差分放大器噪声可能是由您的 INA 电源作为直流开关造成的? 您发布的链接未显示 TIDA-RO9A 或 TIDUCQ9A 不构成有效的 TI 链接。

    我们注意到、VS 引脚的线性电源(环形)直流电源降压稳压器可产生更低的空闲噪声输出。 电池供电/太阳能似乎会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partha Biswas、

    您能否提供 H 桥的原理图、包括 INA240电路、控制方案(正向、断开、反向等)以及继电器的器件型号? 速度是否由 PWM 调制?

    您是否检查了 INA240输入端的共模电压、以确保在观察到异常输出时是干净的方波? 您可以转发这些图吗? 在电机方向变化期间、何时会出现异常输出、或无关紧要?

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    抱歉、以下链接将带您进入实际原理图:   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源来自5V LDO、因此不应由电源供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    电机控制电路和 INA240电路相互独立。 我已在上述接线柱中连接 INA240电路。 没有 PWM 控制、它直接驱动有刷直流电机、方向控制通过 DPDT 继电器。 要更好地理解、请参阅以下链接中文件的第5页。
    www.mouser.sg/.../relay_ep2_ep1_e-820457.pdf
    如果您无法访问它、请告诉我。

    运行2至3个周期后、噪音会出现、并且即使电机未运行、甚至在断电之前从系统上断开、噪音也会继续保持。 这种现象在上电时重复出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partha、

    如果我正确理解您的陈述、您会沿一个方向驱动电机、例如、电机运行2或3转、INA 输出上开始出现噪声行为。 此描述是否准确?

    您的原理图是否与 TIDA 完全匹配? 如果可能、您可以断开所有负载、然后监控 INA 输出吗? 您是否监控过 INA 输入?

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、  

    我使用与 TIDA 完全相同的电路进行评估。  

    是的、因此测试序列是电机正向运行3秒、然后反向运行3秒。 这是1个周期。  

    噪声开始出现在第一个周期或第二个周期的任意位置。  

    是的、一旦噪声序列开始、即使 INA 电路与电机电路断开并且输入中没有任何内容、其输出也会产生噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partha、

    观察到的噪声输出可能是振荡。 您是否有示波器捕获?

    我会断开输出引脚上的负载、看看情况是否有所改善。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    我目前没有示波器捕获。 比较器的输出是与 INA240的输出噪声信号相对应的方波。 此外、当出现此噪声现象时、INA240会变热。
    我检查了 LDO (TPS7B6950QDBVRQ1)的输出、它是5.7V 连续电压。 在任何瞬态期间、该电压可能会变得更高、从而使 INA240降级。
    当我使用恒定的5V 电源并尝试使用新的 INA IC 时、问题不再重复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partha、

    很高兴您找到了问题的根本原因、并准备好继续您的项目。 高于绝对最大额定值的高电源电压将对器件造成物理损坏。

    请告诉我们是否可以提供进一步帮助、否则请单击"此问题已解决"按钮。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Partha Bisas"]电源来自5V LDO、因此不应是电源引起的[/报价]

    更令人惊讶的是、TIDA   在输入 INA240处添加了50欧姆滤波器、甚至可以 预期实现无误差的电流测量、这是难以置信的。  然后、TIDA 会为  有刷换向 电机的同一滤波器(可理解)添加100N。 INA282似乎  是具有 如此广泛的输入滤波的更好选择。 添加 Johanson X2Y 陶瓷输入滤波器更能抑制电机刷产生的不良 EMI。  

    INA240数据表坚决主张 添加任何 输入滤波器将在电流测量中增加精确误差。  如果需要添加如此广泛的输入滤波器、也许 INA240数据表应该建议为 特定 应用选择替代的 TI 电流监控 器、而不是发表这样的挑衅性声明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初是使用 INA282开始评估的、但发现了不同类型的故障。 在运行几个测试周期后、INA282将停止响应。 问题是由于其对输入信号噪声的抗扰度较低。 电机的峰值浪涌电流期间出现的瞬变会永久损坏 INA282。 这时我决定切换到 INA240、因为它在输入信号方面具有更好的耐受能力、但电源电压范围很窄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partha、

    282的测试结果很有趣。 我们在低侧192vdc 逆变器9m Ω 分流器中测试了282且完全没有输入滤波器。 电机无刷、但存在大量瞬态噪声。 奇怪的是、具有50欧姆串联电阻的放大器的输入端会出现浪涌电流。

     
    282在+/-输入内有50kHz 开关电容器滤波器、在某些方面、我们注意到它产生的过冲瞬态脉冲比240看起来产生的瞬态脉冲少。 282输入端上的 Johanson X2Y 陶瓷滤波器可能已经停止损坏 EMI 和瞬变。