This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:电流监视器

Guru**** 2521220 points
Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715899/ina302-current-monitor

器件型号:INA302

你好
我 正在学习 INA302。 在连续测量中可以测量的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您关注我们的 INA302。  可测量的最大电流取决于多个因素。  如果您要在宽电流范围内进行测量、您的最低电流和容许的误差量将决定能够使用的增益和分流电阻器、然后确定您的最大电流。  如果您想查看设计条件下的精度、请使用 与下图类似的产品页面中的工具。  如果您在非常窄的范围内进行测量并且只关心最大值附近的测量、则可以在技术上测量:(最大摆幅至 Vs)/(最小增益)/(最小标准分流器)=5.4V/20V/V/(200uohm)=1350A。  不过、此时您将仅在分流器上耗散365W 的功率(分流器很可能无法承受)。  对于超过100A 的电流、您可能需要考虑隔离器件: 霍尔 传感器、 磁通门 传感器或 隔离 放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Partick、

    我明白了。感谢 您的帮助和建议。

    我们产品中使用的电流不会超过100A。 我认为它的最大值应该是2到3 A。

    谢谢。