This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6574:备选器件

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6024, TLV9004, OPA4348, OPA4313, TLV2454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717353/lmc6574-alternative-device

器件型号:LMC6574

上述器件已停产、建议使用 LMC6024进行更换。 但是、我在3.3V 滤波器电路中使用它、但 LMC6024的最小电源电压为4.75V、这在我的电流设计中是无法适应的。  是否有另一个符合 LMC6574等效规格的引脚兼容低电压四路运算放大器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    可以使用以下几种替代方法:

    www.ti.com/.../products.html

    不过、我不知道您的电路、我不能说哪一个最适合。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    了解一下 TLV9004 -这是一款现代、低成本运算放大器、与您当前使用的器件一样出色或更好。 我认为它在您的系统中会很好地工作。

    如果您认为我的建议无效、请提供更多应用信息。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查一下、但重要的是以3.3V 电压运行、低功耗与 LMC 和 GBW 一样好、如果不是更好的话。 Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    纸质版上的器件看起来很理想、但我在英国经销商处找不到任何库存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    为什么不采用 OPA4348?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    如果您找不到库存中的 TLV9004、还有几个建议:

    OPA4313
    TLV2454

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个快速提示-我忘记了 TLV9004尚未完全发布、但将在9月底之前发布。 您可以立即从 TI.com 订购样片、这可能会让您推迟到生产运行。 如果您能够等待电源、我仍然建议您使用该器件。 否则、如果您现在需要替代器件、我上面提到的器件是不错的替代器件。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是一个不错的选择,我可以找到它的库存,所以我会去。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    感谢您的观看、OPA4313看起来更好、我可以看到它们的库存、所以我会去看看。 谢谢。