This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:高频、低振幅电流监控

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717493/ina301-high-frequency-low-amplitude-current-monitoring

器件型号:INA301

您好!

我正在尝试设计一个工作频率为480kHz 的正弦信号电流监控器。 电流监视器的行为应如下:

如果电流>= 100mA (rms)、则 LED 将亮起

否则、LED 将保持熄灭状态

10mA 的误差是可以接受的、无需快速响应

如果在连接 INA301中比较器输入的信号路径中使用分流电阻器、并在警报输出端使用 LED、则针对100mA 阈值使用适当的限值电阻器... INA301A1是否起作用?  

此外、在此配置中估算 INA301A1的功率损耗的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canute、

    感谢您考虑使用德州仪器。  您应该能够使 INA301A1警报触发器达到设定的电流阈值。  您将需要以透明模式运行、以便在电流低于设置的触发点后警报信号恢复为高电平。  由于各种误差源、触发点最终可能比理想值略高或略低。  如果您需要有关这些错误来源的更多信息、我建议您观看以下 培训视频

    至于功率损耗的估算、您可以通过将静态电流乘以电源电压(Iq * vs)来计算器件的功率。  您还可以通过将流经分流器的平方负载电流((IL^2)* Rshunt)相乘来获得通过分流器的功率损耗。  最后、我假设您将使用警报打开或关闭 MOSFET 来打开 LED。 在这里、您将获取电源电压并将其乘以您打算通过 LED 运行的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    感谢您的回复以及培训视频/系列的链接。

    我接下来要做的是观看培训视频、重新阅读数据表并在 TINA 中对设计进行仿真。

    我有一个后续问题要问您、由于输出是集电极开路、我能否仅将 LED 连接到输出(使用限流电阻器)、而不是使用 MOSFET? 还是由于可能发生480kHz 的开关而建议使用 MOSFET?

    此致、

    卡努特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Canute、

    您提出有效的观点。 回顾一下您最初的要求、根据我的原始建议、LED 指示灯将执行与您所需的操作相反的操作。 很抱歉、它误导了您。 正如您建议的那样、我认为您的电源和带有串联限流电阻器的警报之间的 LED 将满足您的需求。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Patrick!