This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:有关阶跃响应时间的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/717461/ina210-question-regarding-the-step-response-time

器件型号:INA210
主题中讨论的其他器件: INA199

您好!

在数据表中 INA210的典型特性中、10mV-pp 阶跃的阶跃响应时间绘制在100mV/div 的时间刻度上、对于任何一般的电流感测电路而言、这似乎都很慢、与 INA199等具有类似特性的其他 TI 电路相比、也是如此。 这是数据表中的误差吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您指出这一点。 这是一个错误、INA210数据表的早期版本具有100us/div 时间标度以及当前的 Q1版本数据表。