This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA330:输入阻抗

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716899/opa330-input-impedance

器件型号:OPA330

尊敬的所有人:

我在 CMOS 运算放大器上执行一个项目、我浏览了许多数据表、我假设输入偏置电流是流经输入电压的电流、输入阻抗随输入电流的变化而变化。 我的假设是正确的、即如何测量输入偏置电流和输入阻抗。 请帮帮我。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenehari、

    这里讨论了这一点:

    e2e.ti.com/.../710223

    这是一篇有关该问题的很好的文章:

    www.edn.com/.../Input-bias-current-of-CMOS-and-JFET-amplifiers

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、有关输入阻抗的任何文章...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入阻抗意味着电阻和无功器件、因此必须将两者分开:

    输入共模电阻 Rin_cm 可根据 IB 与 VCM 间关系图的斜率计算得出-见下文:

    Rin_cm =ΔVcm μ ΔIB = 5V/0.75pA = 6.7e12或6.7Teraohm

    2、共模输入电容 Cin_cm 可根据增加的大输入电阻 R1导致的转角频率滚降来确定-参见以下内容:

    由于 f=1/(2 *∏* R*C),因此 C=1/(2 *∏* R*f)=1/(6.28*1e6*25,000)=~6.4pF