This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:CMD 值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716884/lm8272-cmd-values

器件型号:LM8272

 人体放电模型(HBM)和机器放电模型(mm)值在数据表中的 ESD 额定值下、但充电设备模型(CDM) 值不是。 您可以在此处提供这些功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jugar、

    遗憾的是、该器件已使用了大约20年、我无法找到 CDM 的数据。 如果您希望提供有关您的应用的一些详细信息、我可以帮助您找到在数据表中指定 CDM 的器件。

    谢谢、
    Paul