This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:如何为 AMC130x 实现低通滤波器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716774/amc1300-how-to-implement-the-low-pass-filter-for-amc130x

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件:AMC1301

大家好、

对于低通滤波器、我在 AMC1301数据表中看到、原理图未显示前级低通滤波器、但在 AMC1300数据表中、有一个差分低通滤波器结构、因此  

1) 1) AMC1301和 AMC1300在输入实现方面有何差异?

2) 2)您旁边是否建议使用前差分低通滤波器结构?  如果 AMC1301可以实现前 LPF?

此致

刘罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您的发帖!

    1) 1)输入实现将是相同的。 AMC1301和 AMC1300与类似规格引脚对引脚兼容。

    2) 2)通常建议将输入滤波器用于需要高精度并希望降低噪声的系统。 LPFS 的设计通常具有比输入信号频率高1十倍(10x)的截止频率。 因此、如果您有1kHz 的输入信号、LPF 应设计为具有大约10kHz 的截止频率。

    公式为:单端的截止频率= 1/(2*PI*R*C)或差分的截止频率为1/(2*PI*2*R*C)。

    通常、由于电阻器产生的热噪声、首选较小的 R 值。 例如、如果我们为 R 选择100欧姆的值、我们可以相应地计算 C。

    差分:10kHz = 1/(2*PI*2*100 Ω*C);C = 80nF