This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:双电源功能

Guru**** 2830465 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716506/ina212-dual-power-supply-capabilities

器件型号:INA212

我想使用 INA212来感测电阻器上的电流。 但是、我想用+5V 和-5V 而不是+5V 和 GND 为其供电。 这样做的原因是、我还能够感应流经电阻器的交流电流。 我已经使用双电源轨对组件进行了仿真、它看起来工作正常。 您是否可以确认连接到 GND 引脚的负电源对于 INA212是可以的? 如果不是、您能否将我重定向到增益为1000且具有上述功能的另一个感应放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5299097:

    使用 INA212可使用+5V 和-5V 来测量交流信号。 仿真行为将接近预期。

    采用这种方法时、请记住 REF 应等于0V、以实现最大摆幅和极性指示。 这样做的一个缺点是、-5V 电源噪声会导致输出上可见失真。 确保在此处使用尽可能干净的电源,因为系统将位于“浮动”接地端。

    我希望这对您有所帮助! 感谢您选择 TI 器件。


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    感谢您的确认、这对我非常有帮助。 我找不到任何类似的东西、也找不到适合我的设计的东西。

    此致、
    Retha-Mari