This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:根据 MIL-HDBK-217 F 声明2进行系统可靠性分析所需的晶体管数量

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716533/opa454-number-of-transistors-needed-for-system-reliability-analysis-according-to-mil-hdbk-217-f-notice-2

器件型号:OPA454

大家好、

为了根据 MIL-HDBK-217 F 声明2进行系统可靠性分析、我被要求提供    OPA454AIDDA 中的晶体管数量。

我们是否提供了这些信息?

谢谢、此致、
Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../716168

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miriam、

    您能否与客户核实并确定他们是否与 TI 签订了 MIC NDA (制造信息内容保密协议)? 如果它们是这样、我们可以以公司机密的方式向它们提供 OPA454AIDDA 晶体管计数信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    不幸的是,情况并非如此。 我会单独给您写一封邮件,提供更多详细信息,但关于此帖子,我的问题得到了解答:)

    最棒的,Miriam