This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:YZD 封装的示例电路板布局

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62301, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716096/opa2376-example-board-layout-of-yzd-package

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件:TPS62301

您好!

客户考虑使用 OPA2376AIYZD 开发测试板。 他们希望参考 YZD 封装的示例电路板布局、但它未包含在数据表中。 那么、您能否共享或准备 YZD 封装的示例电路板布局?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我已搜索所有可用资源、但未找到 OPA2376AIYZD PC 板示例。 我找到的封装唯一信息是 DSGBA CAD/CAE 符号:

    www.ti.com/.../pinout-quality

    我将继续寻找一个示例、如果我找到一些东西、我将发布它。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的支持。 今天、我发现 TPS62301还具有 YZD 封装、并且提供了使用 YZD 封装的 EVM 的 Gerber 文件。 您认为该光绘文件应该是 OPA2376AIYZD 的 PC 板示例吗?

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    除了 TPS62301与 OPA2376采用相同尺寸的 YZD 封装外、我不确定光绘文件有多大用途。 当然、这两个器件的功能完全不同、它们需要不同的组件和连接。 您可能能够使用 TPS62301光绘文件中的球栅焊盘排列信息、但这与它们的共同点差不多。

    我认为 OPA2376YZD 封装的 CAD/CAE 信息将提供球栅焊盘布局所需的信息。 然后、您可以在 OPA2376YZD 封装的外部外围配置增益电阻器、旁路电容器等-就像您使用的是较大的封装之一、如8引脚 VSSOP 或 SOIC 一样。

    如果您将下面显示的 YZD 封装旋转180度、则会注意 到所有引脚功能 都处于与两个较大封装相同的位置。 如果您可以为较大的封装布局 PC 板设计;则对于 YZD 器件、除了间距更小外、它应该几乎完全相同。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的评论。 此时、客户只想参考球栅焊盘排列信息、因此如果可以参考 TPS62301 Gerber 文件中的信息、应该是可以的。

    此致、
    Satoshi / Japan Disty